This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:适用于 PC 的 cc31xxemuboost 驱动程序以及如何使用 BoostXL-CC3135。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, CC3100SDK, CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1184070/cc31xxemuboost-cc31xxemuboost-drivers-for-pc-and-how-to-use-the-boostxl-cc3135-there

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC3135CC3100SDKCC3135CC3100

我们购买了一个 cc31xxemuboost 和 BoostXL-CC3135来进行一些原型设计、我想从 PC 上驱动它。  问题在于、有关 CC32xxEMUBoost 的文档很少、而且很少、已经严重过时。

我终于成功跟踪了合适的 SDK (我认为是) CC3100SDK_1.3.0。  但这没有任何 Eclipse 或 VS 项目目录。  我尝试了较旧的 CC3100SDK_1.2.0、但它显然已经过时了。  VS 项目是否适用于 VS2012?  我能够将其破解到编译中、但现在在 TI 提供的 SimpleLinkStudio.lib 中遇到了一些问题。  我看不到这种情况的任何来源。

我知道 cc31xxemuboost 基于 FTDI 4323芯片。  但除了 VS 库之外、似乎没有任何代码可以访问此代码。

请帮助。