主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220S、 CC3220SF
您好!
我正在尝试使 OTA 更新示例正常工作。 我已将 tar flie 上传到 GitHub、但似乎很难下载它。 当我将目录(tar 文件所在的位置)留空时,设备似乎知道它是空的,并开始再次 ping。 但是、在将 tar 文件添加回时、终端会显示一个错误、表明它在5次尝试后无法正常工作、并且失败了。
HandlePingComplete:OTA 命令已到达
OtaInit:统计数据= 0、0、0
OtaInit:调用 Ota_init
ota_init:sizeof CdnClient=576、sizeof OtaArchive=4404
ota_init:sizeof OtaLib_t=7184、sizeof ota_memBlock=7800
OTA_INIT:OTA 库版本= OTA_LIB_2.0.0.7
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4
OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_SERVER_INFO、ServerName=api.github.com
OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_VENDOR_ID、VendorDir=OTA_Bandymas
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.github.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.github.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=192.30.253.116
HttpClient_Connect:警告套接字连接,status=-468,已忽略...
OTA_RUN:CdnClient_ReqOtaDir、VendorDir=OTA_Bandymas
CdnGithub_SendReqDir:UI=/repos/eshkor/ota_bandymas/contents
OTA_RUN:错误 CdnClient_ReqOtaDir、状态=-20207
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=1/5、仅返回警告
OtaRunStep:警告 Ota_run、Status=20004、继续进行下一次 OTA 重试
(笑声)
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=5/5、MAX_CONSECURE_OTA_ERRORS!!!
OtaRunStep:Ota_run -21003的致命错误!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
测试失败:状态= 6、事件= 17
事件处理程序失败..!!
我不知道问题是什么