This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100BOOST EVM 上4020MHz~4060MHz 发射问题。

Guru**** 2390010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/635792/cc3100boost-issue-of-4020mhz-4060mhz-emission-on-cc3100boost-evm

器件型号:CC3100BOOST

在测量 CC3100BOOST (其上的 QFN 芯片)时、4020MHz ~ 4060MHz 会产生一些发射。 请参阅以下设置和频谱图。

这是已知问题吗? 如何解决?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse -  

    您的图像似乎没有通过。  

    请尝试使用发布中提供的插入/编辑介质或插入文件功能重新连接它。

    谢谢- JDW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加设置和频谱测量的图片

    1.设置:

     

    2.测量:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我将通过单独的电子邮件向您发送有关此内容的报告、以供您关联。 您处于 TX 模式还是 RX 模式? 1GHz 至12.75GHz 范围内的要求<-30dBm、因此如果存在、这似乎不是问题。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 它处于 TX 模式。