This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:AP 模式下的 WPA2漏洞

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634760/cc3200mod-wpa2-vulnerability-in-ap-mode

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好、团队、

关于最近宣布的 WiFi 漏洞、我看到我们的补丁计划刚刚发布在此处:    

有关我们器件的快速问题。 在 AP 模式下、我们是否有任何计划来确保我们能够防范易受攻击的客户端?  

这与本声明有关:  

“我们正在努力 修改接入点,以防止对易受攻击的客户端的攻击。” (请参阅 https://www.krackattacks.com/#ap-mitigations)

感谢您提供的更新。 它们非常有帮助。  

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathaniel、

    我将检查并返回给您

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate -
    路由器或接入点(AP)仅在支持快速 BSS 转换(FT)握手或支持客户端(中继器)功能时才容易受到理论攻击。 首先、FT 握手是802.11r 的一部分、主要受企业网络支持、而不是家庭路由器或 AP 支持。 此外、大多数家庭路由器或 AP 不支持(或不使用)客户端功能。 换言之、您的家庭路由器或 AP 可能不需要安全更新。 相反、主要是企业网络、它们必须更新其网络基础设施(即其路由器和接入点)。

    SimpleLink Wi-Fi 设备不支持802.11r、因此此攻击向量不适用。