This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:一些 WL1831MOD 模块称为噪声

Guru**** 2523670 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633250/wl1831mod-some-wl1831mod-modules-call-noise

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831

WL1831MOD、免提配置文件、使用 iphone6s IOS 10.3.1呼叫、呼叫噪声、以下空中记录和视频信息:

AIRLOog->e2e.ti.com/.../20171013.hr3.ip6s_2D00_conn_2D00_car.rar

视频->e2e.ti.com/.../video.rar

我们进行了以下三项测试:

但使用 iPhone7、IOS 10.2.1时,我们没有发现 呼叫噪音问题。

2.设置 FD06命令、PCM 从 Salve 工作到主站、我们未发现 呼叫噪音问题。

3.我们更换了另一个 wl1831mod 模块,使用 iphone6s IOS 10.3.1也没有发现噪音 问题。

可以分析 iphone6s IOS 10.3.1有噪声、iPhone7、IOS 10.2.1没有噪声的原因吗?

为什么某些 WL1831MOD 模块具有严重噪声、而某些 WL1831MOD 模块没有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Huibin、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huibin、

    我在空气日志中看不到任何可能导致噪音的东西。 除了空气日志之外、您还可以捕获两个 WL1831MOD 器件的 BT FW 日志吗?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

       请尽快确认以下 tibtfwlog.rar 文件。 谢谢!

    tibtfwlog.rar:e2e.ti.com/.../tibtfwlog.rar

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huibin、

    查看 ng.ldr 并将其与 normal.ldr 进行比较后、我看不到会导致此类行为的任何显著差异。 关于您目前的测试的几个问题。

    -每个模块(通过模块和发生故障的模块)是否具有相同的射频路径和天线?

    -我注意到您使用的是 P2.136服务包,它有点旧。 我在~1个月前提供给您的 P2.142、您是否看到同样的行为?

    - WL183x 上的 PCM 配置为从模式、WL183x 也是 BT 连接上的从模式。 您是否尝试在 PCM 和 BT 连接上切换角色、以查看其是否改善了噪声。 P.S.:我看到您已经测试过此问题、但未显示此问题。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vihang、

       感谢你的答复。

    -每个模块(通过模块和发生故障的模块)是否具有相同的射频路径和天线?

    =>是,我们已经尝试用同一主板更换 wl1831,更换后没有噪音

    -我注意到您使用的是 P2.136服务包,它有点旧。 我在~1个月前提供给您的 P2.142、您是否看到同样的行为?

    =>是的, P2.142.我发现仍然有噪音。

    - WL183x 上的 PCM 配置为从模式、WL183x 也是 BT 连接上的从模式。 您是否尝试在 PCM 和 BT 连接上切换角色、以查看其是否改善了噪声。 P.S.:我看到您已经测试过此问题、但未显示此问题。  

    =>是的,我已经尝试在 PCM 上切换角色。如我的问题中所述:2.设置 FD06命令,PCM 从 salve 工作到 master,我们没有发现呼叫噪音问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huibin、

    感谢您提供更多信息。 这有助于我确认没有其他可能导致此噪声的系统级因素。 话虽如此、我希望所有 WL1831MOD 模块都具有相同的行为。 下一步、我将通过电子邮件与我们的质量专家联系、并立即关闭此主题。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    感谢您的支持!
    我还有一个问题要问?wl1831 PCM 是从设备、空中角色是主设备或从设备。空中角色是主设备或从设备、对于 wl1831音频处理、有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huibin、

    BT 链路使用微微网主站的时钟。 如果 WL183x 是 BT 连接中的从器件、这意味着 BT 链路将遵循远程主器件的时钟(从而遵循时钟漂移)。 如果 PCM 接口也处于受控模式、则 PCM 数据传输的时钟将取决于来自 PCM 主器件的时钟信号。 因此、在这种情况下、这两个主器件的差分时钟漂移会导致 WL183x (PCM 和 BT 从器件)上的 PCM 溢出或欠运转。
    将 WL183x 作为 BT 连接的主设备可以缓解这种情况。

    此致、
    Vihang