This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法使用 Energia 和 CCS 从 ADS1118获取温度数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/635817/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-get-temperature-data-from-ads1118-using-energia-and-ccs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:ADS1118ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

Energia 返回错误"Cant compile for boardCC3220"。因此我们无法从 ADS1118获取温度数据。 在 CCS v7.3中,我们还会遇到同样的问题,该问题的 SDK 是为 CC3220下载 的。 我们已成功使用 Arduino MAX6675和 k 型热电偶进行温度记录。 我们只需要通过 ADS1118从 ktype 热电偶获取温度数据,然后打印到串行。 请帮助! 提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您不熟悉这些环境、请遵循 CCS 入门指南:www.ti.com/lit/ug/swru461/swru461.pdf
    对于 Energia 问题、43oh.com 上的人员应具备相关知识

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了所有这些,我们能够将基本草图上载到 cc3220,但我们无法访问堆叠在上面的 ADS1118 BoosterPack, 这样我们就可以从 热电偶获得温度读数。 我们已经有了相同的 Energia sketch,但它不起作用。 如果我们只能获得温度读数,我们可以借助我们的项目(IOT Webserver)获得任何帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何 Energia sketch 是否适合您的 CC3220?