This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MODCOM8I:无法访问#39;t 通过 TMDXEVM3358上的命令查看或启用 WLAN0

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633624/linux-wl1837modcom8i-couldn-t-see-or-enable-wlan0-via-command-on-tmdxevm3358

器件型号:WL1837MODCOM8I
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

工具/软件:Linux

您好!

我最近通过提供的 SD 卡加载了 TMDXEVM3358 SDK、并通过以下链接提供了最新的软件 :http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/index_FDS.html

操作系统在提供的评估板中启动良好、我的 Windows PC 与目标器件之间的 UART 通信也启动良好。

我成功进入了 Linux 根目录、但在输入"ifconfig"时无法看到 WLAN0选项。 键入"ifconfig wlan0 up"返回"ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备"。 我将 WL1837MODCOM8I 插入到开发板下方的指定插槽中。 我缺少什么吗?

谢谢!

此致、

TeeHowe
电气设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、根据下面的链接、我的印象是 WiLink 8模块为我现在使用的 AM335x 模块提供了开箱即用体验、因此我假设我错过了一两步。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teehowe、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、因此它应该开箱即可使用、并具有 AM335x EVM 和 COM8模块。 您使用的是什么、TISDK?

    是否可以尝试使用 TISDK3.03 (下面的链接)?

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我已按照建议更改为较旧版本的 SDK、现在我可以在 ifconfig 中看到 wlan0。 您能否共享连接到 WPA2网络的说明? YouTube 视频上的说明仅显示了连接到 WEP 的方法,这很容易。

    我尝试了 wpa_supplicant 方法、但失败了。 这些是我采取的步骤:

    (1) wpa_passphrase Flex-XPDC-2.4GHz >>/etc/wpa_supplicant.conf

    (2) cat /etc/wpa_supplicant.conf

    它将返回 SSID ="Flex-XPDC-2.4GHz"和#PSK ="xxxx"和 PSK =

    (3) wpa_supplicant -B -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

    这将返回"wlan0:不支持的驱动程序"wext"

    您能建议我使用正确的命令行条目来连接到 WPA2接入点吗? 谢谢、Hari。

    此致、

    TeeHowe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TeeHowe、

    不支持 wext 接口。 您需要改用 nl80211。 如所述、它是-Dnl80211  

    Iain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Hari 和 Iain。 您的输入允许我将其连接到信号通信测试仪-采用 WPA 的 CMW270。

    您知道吗?如果我不知道该驱动程序的名称、我如何在 Linux 上扫描该驱动程序的名称?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "扫描驱动程序的名称"是什么意思?

    如果您是扫描接入点、则可以使用 iw 工具

    iw wlan0扫描  

    Iain