This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:AP 角色中的 OTA 更新

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634997/cc3220mod-ota-update-in-ap-role

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好!

器件处于 AP 角色时是否可以运行 OTA 本地更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    OTA 仅基于文件传输更新 CC3200、这在 CC3200处于 AP 模式时肯定会发生。 工作站(大概是移动设备)必须通过套接字连接、并在其上存储文件。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我现在正在努力使本地 OTA 示例适用于非 RTOS 应用程序。 您觉得有可能吗?
    是否有我不知道的可用资源可以加速该过程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    老实说、从较初级的东西开始可能会更容易一些。 也许只需打开 TCP 服务器,然后接受来自智能手机客户端的文件。 您可以为数据(长度、文件名等)提供自己的标头。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 嗯、我现在已经完成了工作:从 RTOS 示例到非 RTOS。
    工作正常!
    除了我们在其他线程中考虑的已知问题。