This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:无法使用 WL1837MOD 以5GHz 频率创建 P2P GO

Guru**** 2547790 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634793/wl1837mod-not-able-to-create-p2p-go-at-5ghz-frequency-with-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

您好!

我  正在将 WL1837MOD WiFi 模块与 NXP 的 iMX6D 处理器(Android KitKat 4.4.3)配合使用、用于我的持续项目。 我们希望将视频内容流式传输到一个器件和另一个器件。 为此、我们在一个器件中创建了 P2P GO、而另一个器件充当客户端。 我们能够在2.4GHz 频段的器件中创建 P2P GO。 尽管器件会以始终固定的频率(2412MHz)创建 P2P GO。 但为了获得更好的性能、我们希望在5GHz 频段创建 P2P。 为此、我们更改了 wpasupplicant  代码、以5180Mhz 固定频率创建 P2P GO。 固定 频率背后的原因是 P2P GO 创建在 其他频率值上始终失败。 我们能够在办公室的某些区域以5180Mhz 频率创建 P2P GO。 但在办公室的某些区域、与其他频率一样、未能以5180Mhz 频率创建 P2P GO。  

我的问题如下所示。

  1. 为什么器件始终 在2.4GHz 频段上以2412Mhz 频率创建 P2P?
  2. WL1837是否支持5GHz 和2.4GHz 频段中用于 P2P GO 创建的最佳频率选择?
  3. 为什么我们只能在5GHz 频段的5180Mhz 固定频率下创建 P2P GO (办公室中的某些区域)。

请帮助我们解决问题!!!

为了供您参考、我附上了在5GHz 和2.4GHz 下创建 P2P 的日志。

此致、

Mrudang

e2e.ti.com/.../Fail_5F00_to_5F00_create_5F00_p2p_5F00_go_5F00_at_5F00_5Ghz.txt

e2e.ti.com/.../p2p_5F00_go_5F00_at_5F00_2.4Ghz_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mrudang

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    是否有更新?

    请提供您的宝贵解决方案。

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看过以下 P2P 文档:
    w1.fi/.../README-P2P

    我假设您在这个 wiki 中看到了示例?:
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Advanced_Demos:_Linux

    是否使用"freq"参数在 p2p_group_add 命令中指定通道?

    5GHz 的缺点:
    通常、无线信号的频率越高、其范围越短。 因此、2.4GHz 网络覆盖的范围比5GHz 无线网络大得多。 特别是、5GHz 网络的高频无线信号不会穿透几乎和2.4GHz 信号的实体物体、从而限制它们在具有坚固墙壁和地板的建筑物内的覆盖范围。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的快速响应。  

    是否使用"freq"参数在 p2p_group_add 命令中指定通道?

    -->实际上,我们使用"mManager.CreateGroup" API 从 Android 应用程序创建 P2P GO。

    我们使用 P2P GO 作为 miracast 接收器、应用领域在房间内30英尺。 因此、我认为5GHz 最适合我们的用例。

    对于5GHz、我们已编辑 wpa_suppicant "code"以在5GHz 频率下创建 P2P GO。 我尝试在各种5GHz 频率下创建 P2P GO、但问题是我们无法在 任何5GHz 频段频率下创建 P2P GO。 5180Mhz 是我们能够创建 P2P go 的唯一频率。 在我们办公室的某些区域、即使在5180Mhz 频率下、我们也无法创建 P2P GO。

    下面是我们的问题...

    1) 1)为什么设备无法在5GHz 频段频率创建 P2P、5180Mhz 除外?

    2) 2)为什么我们无法在办公室的某些区域以5180Mhz 的速度创建 P2P?  (请参阅上面随附的 Fail_to_create_p2p_go_at_5Ghz.txt 日志)

    3) 3) wl1837模块是否支持最佳频率选择?

    为了供您参考、我将通过使用 下面附加 的补丁、以5180频率创建 P2P GO、来附加 wpa_supplicant 代码的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么只有5180为您工作。

    也许您的设备监管域设置不正确、只允许此通道?

    是否使用 wpa_supplicant。 更改您的监管领域?

    例如添加:

    国家=美国

    更改为  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

    没有自动通道选择。 如果未在 p2p_connect 中使用"freq"参数指定所需的通道,它将选择随机通道。

    此致、

    Eyal