This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:用于 BT/BLE 的 WL1835MOD RED 认证 BER 测试

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631019/wl1835mod-wl1835mod-red-certification-ber-test-for-bt-ble

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL18XX-BT-SP

您好!

我使用 TI 固件 BTS 11.8.32和相应的 xml 进行 BT 初始化。  

当我尝试按照以下链接中的(BER 测试-两个 WiLink 器件之间)部分所述运行 BT BER 测试时  

使用 HCITester。  

我收到错误、预期0x7收到0x11

以及未知的 HCI 命令错误。

您能告诉我 BER 测试出了什么问题吗?

17:53:51.594错误-数据包大小。 GOT:7 (0x07)、预期:25 (0x19)
17:53:51.604错误-文件:"d:\CE_Testing\bt_perf_test\Rx_mode.txt"、行:15.
17:53:51.604错误-状态不匹配。 预期:0x00、GOT:0x01 (未知 HCI 命令)
17:53:51.604含错误线路(15):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRP_READ_BER_Meter_Status_Event 5000、任意、HCI_VS_DRP_READ_BER_Meter_Status、0x00、同步、 已完成、任何、&total_bits、&bit_errors、&packets

17:53:51.604 --

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、  

    请确保 HCITester 正在使用正确的*。xml 文件。

    由于 xml 文件中的不匹配、可能会发生事件大小错误。 此外、您是否在运行这些测试脚本之前正确初始化 WL18xx 控制器(加载 BTS 服务包)?

    您可以在 WL18xx-BT-SP 下载中找到合适的文件。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    此问题是否已得到解决?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不确定如何配置 BT 和 BLE 的 BER/自适应性测试。 我的办公室里没有 CBT。  

    问题是、

    CBT 能否使用 LMP (无线)将 DUT 配置为适当的测试模式、或者是否需要 USB 连接来将器件配置为测试模式。  

    如果不能加载 BTS 并控制 CBT,如何才能加载 BTS? (如何在 USB 切换期间保持电源活动)。 我现在还没有解决这个问题的方法。

    我的办公室里没有 CBT/CMW。  

    您的任何进一步输入或您为将器件置于 CBT 的测试模式而编写的任何脚本、您可以与我分享、这将是令人惊叹的用途和帮助。

    请告诉我如何更详细地执行此操作。  

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIHang、

    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、  

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    [引用用户="Ganesh skandha"]

    CBT 能否使用 LMP (无线)将 DUT 配置为适当的测试模式、或者是否需要 USB 连接来将器件配置为测试模式。  

    [/报价]

    CBT 使用 LMP 将 DUT 配置为适当的测试模式。 但在 CBT 能够做到这一点之前、必须正确初始化 DUT。 初始化包括为 WL183xMOD DUT 运行 TIInit_11.8.32.bts 服务包、并设置 DUT 以与 CBT 连接。 这可以由 PC 上运行的 HCITester 来完成。

    链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

    [引用用户="Ganesh skandha"]

    如果不能加载 BTS 并控制 CBT,如何才能加载 BTS? (如何在 USB 切换期间保持电源活动)。 我现在还没有解决这个问题的方法。

    [/报价]

    请参阅上述评论。

    [引用用户="Ganesh skandha"]

    您的任何进一步输入或您为将器件置于 CBT 的测试模式而编写的任何脚本、您可以与我分享、这将是令人惊叹的用途和帮助。

    [/报价]

    加载服务包和 DUT 脚本(3条命令)后、CBT 应该能够通过 LMP 消息接管测试。 有关更多详细信息、请与您的测试机构和 CBT 制造商合作。

    此致、

    Vihang