请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH、 CC3200
你好。
使用 UniFlash 4.2将文件系统写入 CC3220SF 外部闪存后、是否可以使用 UniFlash 4.2命令行"dslite"将文件从闪存读回 PC? 我们不使用文件加密的安全性。 对于 UniFlash GUI 中列出的文件、我希望能够读回这些文件。 但是、我找不到执行该操作的命令。 可以这么做吗?
我以前使用 UniFlash 3.4和 CC3200实现这一目的。
提前感谢、
阿尔