This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:是否可以使用 UniFlash 4.2 CLI dlite 将文件从 CC3220SF 外部闪存读回 PC?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634521/cc3220sf-launchxl-is-it-possible-to-read-file-from-cc3220sf-external-flash-back-to-pc-with-uniflash-4-2-cli-dslite

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3200

你好。

使用 UniFlash 4.2将文件系统写入 CC3220SF 外部闪存后、是否可以使用 UniFlash 4.2命令行"dslite"将文件从闪存读回 PC? 我们不使用文件加密的安全性。 对于 UniFlash GUI 中列出的文件、我希望能够读回这些文件。 但是、我找不到执行该操作的命令。 可以这么做吗?

我以前使用 UniFlash 3.4和 CC3200实现这一目的。

提前感谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    在开发模式下、您可以使用 GUI 读回文件、但命令行中没有类似的功能

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否计划在将来添加此功能(通过命令行读回文件)?

    谢谢、

    阿尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al 没有添加此功能的计划。

    亚伦