This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:宽电压模式应用电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634293/cc3220s-launchxl-wide-voltage-mode-application-circuit

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220R

您好!

您能否帮助理解 数据表中图6.1中的以下陈述 

引脚45和46:对于 CC3220S 和 CC3220R 器件、将引脚46保持未连接状态(DNP L5和 R8)。 如果引脚47上提供电源、则引脚45可用作 GPIO_31

引脚47:对于 CC3220S、CC3220R 器件连接到 VBAT 并添加0.1uF 电容

这是否意味着断开 L5和 R8的连接? 如果 R8断开、引脚47将不会通电。 此外、PIN 47的上述注释需要添加0.1uF、但在图中、它是10uF (C20)。  

您能否重新表述上述要求?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我正在咨询我们的一位硬件工程师。 请等待一天的答复。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着对于 CC3220S 和 CC3220R、引脚46保持 NC 状态。  

    对于这些类型、您可以选择将引脚45用作 GPIO、为此、您需要为引脚47供电。 如果您不需要额外的 GPIO、您也可以使引脚47 NC 保持不变。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 如果引脚45、46、47是 NC、那么 GPIO_PAD_CONFIG_31中的内容无关、不需要驱动引脚45、对吧?

    同一图中的另一个问题是、在右侧、以下引脚显示为闪存编程接口:
    CC_nRESET、CC_GPIO_01、CC_GPIO_02、SOP0、SOP2

    CC_GPIO_01、CC_GPIO_02、SOP0、SOP2与 FLASH_SPI _*引脚之间有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    串行闪存编程通过 UART 完成。 我认为 UART 引脚为 CC_GPIO_01、CC_GPIO_02。 要引导至该编程模式、您必须将 SOP (电源感应)引脚设置为您要引导至的模式的右侧配置。

    请参阅数据表的第5.10节。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。 根据第5.10节、所有三个 SOP 引脚用于配置器件运行模式。 对于通过 UART 加载闪存、以下2种设置似乎是通过 UART 将器件设置为闪存加载模式:
    SOP[2:0]= 100
    SOP[2:0]= 010

    考虑到上述情况、您能否帮助理解图中闪存编程接口组为何缺少 SOP1。 6-1?

    此外、您能否确认以下内容:
    如果引脚45、46、47是 NC、那么 GPIO_PAD_CONFIG_31中的内容无关、不需要驱动引脚45、对吧? 我在这里的担心是、我们不会错过任何可能导致意外泄漏的东西。

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要包括 SOP1。 文档将会更新。

    请忽略之前关于将引脚47保留为 NC 的评论、将引脚47连接到 VBAT 并在接地端添加0.1uF 电容、如数据表中所示。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 另一个问题是、电容器7和8在图6-1的原理图上标记为0.1uF、但在下一页的 BOM 上标记为100uF (表6-1)。 哪一个是正确的?

    图6-1中的原理图是否提供了黄金参考光绘文件? 这将会大有帮助。

    谢谢、

    David