主题中讨论的其他器件:CC3220S、 CC3220R
您好!
您能否帮助理解 数据表中图6.1中的以下陈述 ?
引脚45和46:对于 CC3220S 和 CC3220R 器件、将引脚46保持未连接状态(DNP L5和 R8)。 如果引脚47上提供电源、则引脚45可用作 GPIO_31
引脚47:对于 CC3220S、CC3220R 器件连接到 VBAT 并添加0.1uF 电容
这是否意味着断开 L5和 R8的连接? 如果 R8断开、引脚47将不会通电。 此外、PIN 47的上述注释需要添加0.1uF、但在图中、它是10uF (C20)。
您能否重新表述上述要求?
谢谢、
David