请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 主题中讨论的其他器件: CC3120
CC3100是否容易受到 WPA2 KRACK 攻击? 如果没有,您计划何时为其发布修补程序?
参考:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其次、专门针对 CC3120/CC3220 -这些器件是否已针对 KRACK 进行了修补? 如果不是、它们会是什么时候?