This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:cc3200

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD, MSP430FR58891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634808/ccs-cc3200-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR58891

工具/软件:Code Composer Studio

我继承了离开公司的一名心怀不满的工程师提供的 Tiva 和 cc3200设计。 我仍在尝试从他那里获取执行 CCSv7编译所需的支持文件。

一种基于使用 Tiva TM4C1294CPDT13...的串口转以太网转换器的设计

第二个使用 WiFi CC3200MOD

我需要一个软件和硬件类的推荐来帮助我完成这些项目。 去年、我为另一位使用 IAR 的客户切断了 MSP430FR58891的业务。 喜欢它、但由于我在这里遇到的所有问题、我在提高 CCS 的速度方面遇到了问题。

我有已导出的项目文件、但还有其他文件夹我不喜欢 TivaWare 系列 C。但我不知道他使用的文件夹的哪个版本、因为在我到达之前这个项目已经运行了1年以上。 CC3200也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以获得更轻松的 IAR ARM (适用于 CC3200)。 我们在 SDK 中也有 IAR 示例。
    否则、下面是一个视频: www.youtube.com/watch
    以及一个页面: www.ti.com/.../swru376d.pdf
    对于 Tiva 问题、请在 Tiva 论坛中重新发布。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我的客户不会为 IAR 付费。 我确实找到了 TI-RTOS 和其他方面的在线培训、因此我很好。