This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:用于在 CC3200MOD 上对 SFLASH 进行编程的可用接口

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3220MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/635264/cc3200mod-avairable-interface-to-program-of-sflash-on-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220MODCC3220MODA

您好!

UART 是否仅用于对 CC3200MOD 上的 SFLASH 进行编程?

是否有其他可用于对 SFLASH 进行编程的接口(例如 SPI)?

此致、

Haruko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haruko、

    与 CC3200MOD 配合使用时、UART 是进行 sFlash 编程的唯一途径。 SPI 仅在第2代- CC3220MOD 和 CC3220MODA 中可用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢!