This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Launchpad 上的 OPAMP 连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634284/cc3220s-launchxl-opamp-connection-on-the-launchpad

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220MOD

您好!

Launchpad 上的运算放大器跟随器用于驱动 CC3220S 的 ADC 输入。 运算放大器跟随器的输入由电阻分压器进行缩放、以便将最大电压限制为<1.5V。  

如果电阻分压器输出端直接连接到 ADC 的输入端(电阻分压器输出端有一些滤波电容器)、是否正常工作? 是否有充分的理由放置一个运算放大器跟随器?

谢谢、

David