This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:LAUNCHCC3220MODASF 配置问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633944/cc3220sf-launchxl-provisioning-problem-with-launchcc3220modasf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

大家好、我在运行配置示例时遇到问题。 我已经完成了 CC3200器件的相关流程、因此我非常熟悉 AP 配置。 我可能缺少有关 CC3220的一些基本信息、因此可能有人会建议我应该如何处理。 我也不熟悉 RTOS、但我所做的只是加载示例代码。

我正在使用 iOS 11的 iPhone 6上运行。 我从 App Store 下载了 Wi-Fi Starter Pro 应用程序。 我已将 TI RTOS 配置示例刷写到 Launchpad 中、我确实希望它能正常工作。

当我尝试设置并在选择正确的 SSID 后返回设置时、我最终遇到电话上的"检查器件版本"警报屏幕、最终导致出现失败消息。 失败消息显示"Application cannot configure the selected device (应用程序无法配置所选设备)"。 您选择了非 simplelink 设备、或者您选择了仅支持传统配置序列的 simplelink 设备。" 我可以看到应用程序从 LaunchPad 中看到 SSID。

LaunchPad 已在 Teraterm 上生成此屏幕、对我来说看起来正常:

我在 UniFlash Image Creator 中配置了以下文件、但不确定是否需要这些文件。  

我没有得到任何更多的信息、这些信息会引导我朝着任何方向解决问题。 我怀疑我遗漏了一些东西、但对我来说并不明显。

哦、Wi-Fi Starter Pro 应用程序的版本是2.2.11。  

感谢您提供的任何信息或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    查看 SimpleLink Academy 上的 Wi-Fi 配置实验室: dev.ti.com/.../

    对于 CC3220示例中的 AP 配置、您将需要一个额外的证书密钥(dummy-ca-cert-key)。 这也应该反映在示例的自述文件中。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sarah (又名奇迹女人)。 感谢你的帮助。 我喜欢 SimpleLink Academy。 我添加了缺失的 dummy-ca-cert 密钥、下载了新的 SDK 并重新加载了 iOS 应用 因此、我无法肯定是什么解决了它、但我很高兴能够继续!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我很高兴您能正常工作! 该证书密钥可能是问题所在。 此示例使用内部 HTTPS 服务器、该服务器需要 SSL 密钥交换才能创建安全连接并完成配置。

    如果您想更改应用程序代码、可以将内部服务器配置为非安全、并在不使用密钥的情况下完成 AP 配置。

    此致、
    Sarah