This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:定义 BSS 损耗时间

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634519/cc3100mod-defining-bss-loss-time

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

你好
我的一位客户与 SL_WLAN_DISCONNING_RAING_TRIGGER_BSS_Loss (109)有着密切关系

从上一篇文章中、我们发现这意味着器件已断开连接、很可能超出范围或 AP 已断电。

BSS 丢失意味着在很长的时间(~3秒)内未接收信标。

您是否可以通过任何方法来配置该周期?

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    无法手动配置此参数。 如果使用自动连接功能、CC3100将在可能的情况下重新连接。

    亚伦