This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:使用 Rx/Tx 有源信号实现共存

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634197/wl1837mod-usage-of-rx-tx-active-signals-for-coexistence

器件型号:WL1837MOD

此问题与此 wiki 页面有关:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_CC253x_Wi-Fi_ZigBee_Coexistence_Test_Suite

WL18xx 在什么情况下使用 Rx/Tx 有源信号?  观察到的大多数脉冲往往小于3ms、并且与射频活动密切相关。  但是、还有其他脉冲长达3秒、而另一个脉冲大约为77ms、与观察到的射频活动无关。  因此、似乎还有其他情况会导致这些信号被驱动。  请您澄清一下这些是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Rx/Tx 有效线路应跟随 WLAN 数据包的接收和传输、并允许 ZigBee 在传输前考虑它们。
    这些信号可能也会在射频校准周期中升高、这就是您看到的结果。

    更重要的是、在这种情况下、ZigBee 不尊重并考虑 COEX 和 ZigBee 的这种长脉冲会优先于 WLAN。 换言之、即使存在此类"不需要的"脉冲、这些脉冲也不应影响共存性能(WLAN 或 ZigBee)。
    COEX 机制的基本概念是通过关闭 WLAN 传输给 ZigBee 以优先级、所以重要的线路是从 ZigBee 到 WLAN 的'PA 关断'线路...

    此致、
    奥伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Oren Shani1"]这些信号可能也会在射频校准周期中升高,这就是您看到的结果。

    射频校准周期大约有多长时间?

    [引用 USER="Oren Shani1]*换句话说,即使有如此“不需要”的脉冲,这些脉冲也不应影响 COEX 性能(WLAN 或 ZigBee)。 [/报价]

    您是否认为 Zigbee 器件应该(或可能是"CAN")忽略"有效"信号?  它可以随时盲目关闭 WL18xxMOD 吗?  如果是这种情况、我们为什么要将"有源"信号路由到 Zigbee 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    射频校准可能需要~25ms。

    是的。 Zigbee 可以忽略"有效"信号并盲目关闭 WLAN -这是可以的、因为 ZigBee 占空比不是很高、也不会对 WLAN 性能产生太大的影响。 首选为 ZigBee 提供优先级、因为 WLAN 可以轻松地从某些故障数据包中恢复、而另一方面 ZigBee 无法容忍 WLAN 可能需要的高带宽。

    路由最初是为了让 ZigBee 考虑 WLAN 流量并使用此数据。 经过深入分析,决定继续单方面审议。

    此致、
    奥伦

    2018年2月1日更新:发现并修复了导致这些超长脉冲(几十毫秒甚至更多)的问题。  固件8.9.0.0.77和更高版本包含此修复程序。