此问题与此 wiki 页面有关:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_CC253x_Wi-Fi_ZigBee_Coexistence_Test_Suite
WL18xx 在什么情况下使用 Rx/Tx 有源信号? 观察到的大多数脉冲往往小于3ms、并且与射频活动密切相关。 但是、还有其他脉冲长达3秒、而另一个脉冲大约为77ms、与观察到的射频活动无关。 因此、似乎还有其他情况会导致这些信号被驱动。 请您澄清一下这些是什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此问题与此 wiki 页面有关:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_CC253x_Wi-Fi_ZigBee_Coexistence_Test_Suite
WL18xx 在什么情况下使用 Rx/Tx 有源信号? 观察到的大多数脉冲往往小于3ms、并且与射频活动密切相关。 但是、还有其他脉冲长达3秒、而另一个脉冲大约为77ms、与观察到的射频活动无关。 因此、似乎还有其他情况会导致这些信号被驱动。 请您澄清一下这些是什么吗?
[引用 user="Oren Shani1"]这些信号可能也会在射频校准周期中升高,这就是您看到的结果。
射频校准周期大约有多长时间?
[引用 USER="Oren Shani1]*换句话说,即使有如此“不需要”的脉冲,这些脉冲也不应影响 COEX 性能(WLAN 或 ZigBee)。 [/报价]
您是否认为 Zigbee 器件应该(或可能是"CAN")忽略"有效"信号? 它可以随时盲目关闭 WL18xxMOD 吗? 如果是这种情况、我们为什么要将"有源"信号路由到 Zigbee 器件?
您好!
射频校准可能需要~25ms。
是的。 Zigbee 可以忽略"有效"信号并盲目关闭 WLAN -这是可以的、因为 ZigBee 占空比不是很高、也不会对 WLAN 性能产生太大的影响。 首选为 ZigBee 提供优先级、因为 WLAN 可以轻松地从某些故障数据包中恢复、而另一方面 ZigBee 无法容忍 WLAN 可能需要的高带宽。
路由最初是为了让 ZigBee 考虑 WLAN 流量并使用此数据。 经过深入分析,决定继续单方面审议。
此致、
奥伦
2018年2月1日更新:发现并修复了导致这些超长脉冲(几十毫秒甚至更多)的问题。 固件8.9.0.0.77和更高版本包含此修复程序。