This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:不适用

Guru**** 2768615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633717/wl1805mod-na

器件型号:WL1805MOD

你(们)好  

我们想知道 WL18xx 何时进行 MIMO/SISO/天线分集 (函数 b/g/n、PA MIMO、…) ?  

具体而言、我们希望了解 MRC 模式的功能、如何激活它以及如何检查它是否已激活。

在 MRC 模式下、Wifi 客户端通过2根天线接收信号、并通过重构处理信号、但该模式不会对发射产生影响。

如果在模块上启用此模式(HT.MODE = 1 -> SISO40或 HT.MODE = 2 -> SISO20;phy.number_for_Assembled_ant2_4 = 2 -> MRC;wl18xx.phy.spare0 = 0)、则仅在天线1上启用、并且应在天线1和2上侦听。

是否有一种模式允许在 WiFi 模式下、根据天线1或天线2的接收级别、在自动传输中使用 b / g?

感谢您的支持

此致

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有2 个已组装的2.4GHz 天线并且器件连接到支持 MIMO 的 AP、则该器件可以将 MIMO 20MHz 用于2.4GHz Tx 和 Rx。

    对于2.4GHz 下的任何 SISO 20MHz OFDM (而非11b)接收、如果默认情况下有2根组装天线、则使用 MRC 算法(取决于环境、它可以选择使用的最佳天线、在某些情况下甚至可以增益高达3dB)。

    天线分集仅用于5GHz 频段、仅用于1837 TI MOD、其中有 DPDT 开关可用于选择刚性天线。 当组装的5GHz 天线的数量为2时、默认情况下会启用分集。 5GHz 天线分集适用于 Tx 和 Rx。

    对于2.4GHz SISO、Tx 始终在默认天线 ANT1上完成。 这是不可切换的、因此 Tx 和 MRC 之间也没有相关性。

    此致、

    奥伦