This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:具有 SD 卡的并行摄像头接口

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633929/cc3220moda-parallel-camera-interface-with-sd-card

器件型号:CC3220MODA

你好。

我想将 CC3220MODA 与 AR0237图像传感器配对、以制作安防摄像头。  当 WiFi 网络不可用时、我计划使用并行摄像头接口并将图像或视频存储在 SD 卡上。

阅读 CC3220MODA 数据表后、似乎不可能这样做: SD 卡 CMD 引脚与 CC3220上的 pXCLK (引脚4)或 CAM_D7 (引脚8)冲突。  如果我回答正确、我将看到三个选项:

1)使用 SD 卡(并失去大量可用性)。

2) 2)为图像传感器提供外部时钟。  (我认为这是不允许的!)

3) 3) Smehow 使用 AR0237的 HiSPi 串行输出。  (我不知道这是否可行。)

有人可以提供建议吗?  我是否正确地认为并行摄像头和 SD 卡无法在 CC3220上协同工作?  2)或3)是可行的解决方案吗?

非常感谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您已经注意到、并行接口只有一个多路复用器选项、而 SDIO 的 CMD 也没有其他选项。 此接口作为视频流接口的用途有限、因为直接与图像传感器配对会导致太多数据无法及时处理(必须立即从传感器中提取图像!)。 即使传感器采用 JPEG 压缩技术、也可以实现的最佳质量约为10 FPS、VGA。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、感谢您的快速回复。  我之所以选择 AR0237传感器、是因为它具有 IR 功能、价格合理且数量少。  我对帧速率等不是很关心、摄像头会有运动传感器、所以我觉得 CC3220还可以。  我将研究其他在板上存储图像/视频的方法、以便 CC3220可以访问它们。

    感谢你的帮助。

    Richard