This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:如何使用 HCI 测试仪在 BLE 中配置 BER 测试?

Guru**** 2892240 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631349/wl1835mod-how-to-configure-ber-test-in-ble-with-hci-tester

器件型号:WL1835MOD

您好!

我使用 HCI 测试仪在 WL1835MOD 上执行 ETSI RED 认证的 BER 测试。

我可以看到接收到的数据包数量。 但我不知道发送器传输的数据包数量。 因此我找不到 BER。

我想知道该测试是如何针对 WL1835MOD 的 RED 认证完成的。 以便我可以遵循相同的过程。  

此外、我假设 BER 仪表测试仅适用于 BT 模式、不适用于 BLE。 请告诉我这是否正确??

对于接收器、我将使用此命令  

SEND_HCI_BLE_Receiver_Test 0x201d、0x00
WAIT_HCI_Command_Complete_BLE_Receiver_Test_Event 5000、任意、HCI_BLE_Receiver_Test、0x00

Send_HCI_BLE_Test_End 0x201f
WAIT_HCI_Command_Complete_BLE_Test_End_Event 5000、任意、HCI_BLE_Test_End、0x00、0x00 

对于发送器、我将使用此命令
SEND_HCI_BLE_Transmiter_Test 0x201e、0x00、0x00、0
WAIT_HCI_Command_Complete_BLE_Transmiter_Test_Event 5000、任意、 HCI_BLE_Transmiter_Test、0x00

Send_HCI_BLE_Test_End 0x201f
WAIT_HCI_Command_Complete_BLE_Test_End_Event 5000、任意、HCI_BLE_Test_End、0x00、0 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    建议使用 CBT 在 WL18xx 上测试 LE 调制的 BER。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有使用 HCITester 将器件置于 CBT 可控模式的任何特定写入命令。  

    如果您可以提供一些命令来使用 HCI 测试仪和 CBT 启用所有 CE 测试模式、那将会很好。

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明如何设置脚本以使用 CBT 进行测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    对于 BT 经典、需要在正确初始化将服务包加载到 WL18xx 后运行此处介绍的命令。
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

    对于 BLE、在初始化 WL18xx 并下载服务包后、您上面提到的 TX 或 RX 命令将 WL18xx 器件置于 CBT 可控测试模式。

    如您所见、所有这些命令都是蓝牙规范的一部分。 因此、它们是所有蓝牙器件的通用命令、CBT 文档将提供有关如何使用这些测试模式的更好说明。 此处、WL18xx 的唯一特点是正确的初始化和服务包。

    因此、请参阅您的 CBT 文档、了解如何运行每个测试。

    此致、
    Vihang