This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:UART 接口

Guru**** 2925000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634184/cc3120-uart-interface

器件型号:CC3120

要连接到主机 MCU、我需要 UART 接口还是只能使用 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silviu、

    您只能将 SPI 用于主机接口、但您可能希望在生产过程中牢记应用的要求。 例如、如果没有 UART、您将失去格式化串行闪存的能力。 有关更多详细信息、请参阅量产线指南: http://www.ti.com/lit/swra569

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我知道、如果我准备 使用 SPI 编程器访问闪存、我永远不需要连接到主机控制器的 UART 接口(我没有)。

    谢谢你。