This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:如何知道 CC3220是通过 OFDM 还是 DSSS 结算。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633845/ccs-cc3220s-launchxl-how-to-know-if-cc3220-settled-with-ofdm-or-dsss

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Network_terminal 示例的基础上工作、删除了应用程序不需要的所有内容、现在它使用静态 IP 连接到静态 WLAN 网络、并 等待 TCP 客户端每1ms 连接并启动 TCP 传输。  

现在、我需要测量功耗并将其与 cc3220s 数据表中定义的值进行比较。 重要 的是、此处定义的值取决于 TX 功率级别以及是否使用 DSSS 或 OFDM。 我可以在代码的 exmaple 上看到 TX 功率级别 d 稳定为1、但我找不到模式的选择位置。

/*将 TX 功率 lvl 设置为最大值*/
ucPower = 0;
RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_OPT_STA_TX_POWER、1、(uint8_t *)&ucPower);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal、WLAN_ERROR); 

我认为默认情况下、它稳定为 OFDM、但我不确定。

这里有人知道答案吗?

提前感谢您、