This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:当成功建立与 CC31XXEMUBOOST 的连接后、大约20秒后无线电工具崩溃

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC31XXEMUBOOST, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633689/cc3xxxradiotest-radio-tool-crashs-after-about-20sec-when-connection-with-cc31xxemuboost-was-successfully-established

器件型号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC31XXEMUBOOSTCC3100MOD

大家好、

当 CC3100/CC3200无线电工具中的 CC31XXEMUBOOST 连接在大约20秒后成功建立时、程序会崩溃。 在这20秒内。 例如、可以执行 TX 测试。

我使用以下硬件/软件:

- CC3100/CC3200无线电工具 v1.2.5942.19689

- CC31XXEMUBOOST 板修订版3

- CC3100MOD

- Windows 10 (64位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是否可以尝试将应用程序的兼容性设置更改为 Windows 7?

    此致、
    Sarah