This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:重新刷写器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633848/cc3200-launchxl-re-flash-the-device

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200SDK

尝试下载应用程序后、LaunchPad 不会在演示模式下启动。 如何重新刷写出厂代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 Uniflash v3.4.1软件并上传开箱即用演示(\cc3200-sdk\examples\out_of)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已格式化1MB 串行闪存
    引导加载程序版本2.1.4.0;芯片组版本16
    已打开:系统文件/sys/mcuimg.bin
    输入 URL:...\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\out_for_box.html\out_for_box.ucf
    最大大小:0
    已选中:擦除、更新、验证、回滚
    点击 Program
    等待 Uniflash 控制台上返回的操作程序
    断开电路板、将跳线从 J15 (SOP2)移至 P58-VCC
    已连接电路板、但即使按下"Reset"按钮、LED D7也不会闪烁。

    是否有提示?
    提前感谢您的帮助、

    Ramon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramon、

    格式化后不要忘记上传 ServicePack。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在重新编程 Launchpad 后上传了服务包。

    我又尝试了一下:

    -已将设备格式化为1MB

    -已上传 Service Pack .bin 文件

    -上传了 example/out-on-box/Ccs/Release/oob.bin 文件

    然后、我断开了启动器、将跳线从 J15返回到引脚58

    我重新连接了启动器、但 OOP 未运行(即使按下 RESET、LED D7也不闪烁)

    还有其他提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您通过 UART 看到了什么消息? 您是否在默认配置下有跳线- www.ti.com/.../swru372 (J2、J3等)?

    1月