This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3100MOD:用于 Linux 系统的 cc3100mod 驱动程序

Guru**** 2928040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633630/linux-cc3100mod-cc3100mod-driver-for-linux-system

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我想使用 Wifi 模块 CC3100MOD、但我的系统中的 CPU 是 PowerPC、并且使用 Linux 系统、如果 CC3100MOD 适合该系统、您是否愿意 为我提供 Linux 驱动 程序支持?非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用于 CC3100的 Linux 驱动程序未正式提供。 与 CC3100的通信通过 SimpleLink 驱动程序完成。 SimpleLink 驱动程序以 C 代码形式提供、可移植到您的平台。

    如果您需要支持直接 Linux 的 TI 器件,则可以选择 WiLink 器件( www.ti.com/.../overview.page )。

    1月