This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120BOOST 向云发送数据的示例代码

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/632813/cc3120boost-example-code-for-cc3120boost-to-send-data-to-cloud

器件型号:CC3120BOOST

您好!

我正在从事 CC3120BOOST+MSP432P401R 工作。 我已将温度和湿度传感器连接到 MSP432。  

我正在使用 I2C 读取传感器的数据。 现在、我想使用 CC3120BOOST+MSP432将传感器的数据传输到云。

是否有任何可用于的示例代码?  到目前为止、我已经使用非 RTOS 示例代码开发了我的应用。

请告诉我、是否可以使用非 RTOS 代码进一步实施我的应用。

谢谢、

Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushrut、

     我们有一个示例、但它使用 TI-RTOS。 请观看此 带 Wi-Fi 和蓝牙功能的恒温器视频 、并告知我们您是否正在观看此视频。

     此致、

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫杜夫,你好!

    感谢你的答复。

    是的、我的应用程序与视频中的应用程序大致相同。

    但我需要使用 CC3120BOOST 通过 Wi-Fi 将温度和湿度传感器(SHT31)的数据传输到云。  

    如果可能、您可以与我分享此演示项目吗? 这将有助于我处理我的应用。

    或者是否有任何我可以使用的示例代码。

    谢谢、

    Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sushrut、

    我将与您脱机联系。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢你。


    此致、

    Sushrut