This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:请提供 Linux kenel 3.035 WL1835MOD 驱动程序。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/632675/wl1835mod-please-provide-linux-kenel-3-035-wl1835mod-driver

器件型号:WL1835MOD

大家好、团队成员

我们的客户使用 NXP Arm 芯片和 WL1835MOD。 我们需要   Linux 系统中的 Transplante WL1835MOD 驱动程序(版本3.035)。

请提供 Linux kenel 3.035 WL1835MOD 驱动 程序。 您能为我们提供帮助。

BR

陈艾文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

     我将等待答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我们不会为每个内核版本提供单独的驱动程序。

    使用旧版内核进行编译的方法是在构建脚本的帮助下使用反向端口:

    也就是说、您所指的内核3.035是一个旧内核、可能不支持器件树。

    所有最新的驱动程序不再支持板级配置文件、因此它们在集成方面会出现问题、需要手动处理。

    我强烈建议他们升级到应可供其主机使用的更新的 BSP。

    BR、

    Eyal