This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:通过 WPA Enterprise 连接到 AP

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/632879/cc3100-connecting-to-ap-with-wpa-enterprise

器件型号:CC3100

您好!

很抱歉、如果这是一个非常天真的问题、但是否可以将任何方法连接到 WPA-Enterprise 而不使用任何证书来保存 CC3100串行闪存?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    不是、WPA 企业主要与 WPA 个人区别在于需要由验证网络提供的证书。

    如需使用、请查看《编程人员指南 :http://www.ti.com/lit/swru368》中的第9.1.2章 以及 MSP430平台下 CC3100 SDK 中的 enterprise_network_connection 示例。

    此致、
    Sarah