This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:Linux 射频测试通信

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631834/wl1801mod-linux-rf-test-commnad

器件型号:WL1801MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
如果客户使用 Linux 内核2.6.31、是否可以使用与以下 wiki 网站相同的命令?

 

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否拥有在 K2.6内核上运行的 WL18xx 驱动程序和 WLAN 实用程序? 如果是,校准器应该可以工作,只要您有兼容的 nl80211库即可。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户将使用 TI wiki 网站为 WL18xx 创建驱动程序、如下所示。
    processors.wiki.ti.com/.../Using_WL18xx_with_DM365_EVM
    但我无法理解"WLAN utils"的意思。 您是否会对"WLAN utils"有更多的了解?

    您是指以下软件吗?

     



    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 它是一组提供的实用程序。 请参阅以下构建过程中克隆的"ti_utils"目录:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我明白了!

    此致。
    Kaka