This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:如何启用 CH12和13

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631653/wl1807mod-how-to-enable-ch12-and-13

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们客户的应用是使用 WL1807MOD WLAN (2.4GHz)、
它们能够使用高达 CH11的通道、但无法使用 CH12和13。

请告诉我们如何启用 CH12和 CH13。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此有任何建议、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米
    它取决于 WPA 请求者.conf 中 STA 角色的国家/地区设置或 AP 角色的 hostapd.conf。 对于美国、禁用 CH 12、13、14
    w1.fi/.../wpa_supplicant.conf

    谢谢
    Saurabh