This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220和 CC3200芯片组支持 Android-x86-nouvgat 构建中的 wifi 直接连接

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630043/cc3220-and-cc3200-chipset-support-wifi-direct-in-android-x86-nougat-build

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

 我正在 Android nugat 操作系统中使用 WiFi-Direct 功能、因此我需要一个完美的芯片组、该芯片组支持 Android-x86-nougat 构建中的 WiFi-Direct 功能。

1.请问 此 CC3220和 CC3200支持 Android-x86操作系统。

2.如果支持、您将为我们提供完整的补丁支持、以启用 wifP2p2通信、使 WiFi-Direct 功能正常工作。

3.如果不受支持,则可以推荐 任何其他与 Android-x86操作系统完美组合的芯片组。

谢谢、此致

Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincie:

    请详细说明您希望支持哪些 Wi-Fi Direct 功能。 这些器 件的指南(CC3100/CC3200用户指南、CC3120/CC3220网络处理器编程人员指南)中列出了 Wi-Fi 直接功能和限制。

    该功能按原样集成、服务堆栈将在与 CC3220 SDK 相同的周期发布。  

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我们需要 Android 手机的标准 WiFi Direct 功能来配对所有智能手机

       例如:

    -配对设备以获取 WiFi 以获得"互联网选项和 Miracast 支持"。

         -用于"Android-x86-nougat OS"的 WiFiP2P 通信。

    2.我们需要此芯片组来支持具有所需补丁的 Android 操作系统。

    我想了解一些更多详细信息、下面我将介绍这些信息:

    问题:

    1.我想知道此芯片组将支持 Android 操作系统吗?

    2.我们在购买 WiFi 卡后会得到我们的全面支持?

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    感谢您的澄清。 CC32xx 器件不运行 Android 操作系统。
    这些器件专为具有 RTOS 或不具有 OS 的嵌入式系统而构建。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ban、

     感谢您提供信息。

    我想知道、TI 的任何其他芯片组都支持 Android 操作系统中的 WiFi-Direct。

    1.任何其它 wifi 卡都支持 Android 操作系统中的标准 wifi 直接功能。

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincie:

    我们的 WiLink 器件是需要考虑的替代器件。

    http://www.ti.com/lsds/ti/wireless-connectivity/wilink-combo-solutions/overview.page

    这些器件通常与处理器主机配合使用。 我们没有 Nougat 的直接参考、但有一个 wiki 介绍了将驱动程序移植到 Lollipop 所做的工作。 这可以用作您工作的参考。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6)

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、 备用设备将支持 WiFi- Direct 功能 ? 此致 Vincie Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1801mod.pdf

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

      感谢您提供信息。

    链接 u 共享了完整的内核源代码、但是

    我们需要应用  Lollipop 的完整 wifi Direct 补丁

      -我将尝试在 nougat 代码中应用修补程序并进行验证。

    2.需要     购买产品(i - WL1835MOD COM8套件*或 TI WL1837MOD COM8套件)?

      -共享销售团队链接以供购买。

    3.是否可以获得用于测试的样片板?

       

    此致

    Vincie Joe