This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:在哪里可以找到 WL127x 芯片组的内核补丁?

Guru**** 1821370 points
Other Parts Discussed in Thread: WL18XXCOM82SDMMC, WL1835MODCOM8B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629787/wl1835mod-where-can-i-find-kernel-patches-for-wl127x-chipset

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL18XXCOM82SDMMCWL1835

您好!

 我忙于将 Wilink8与 MYIR Ricoboard 集成

 RicoBoard 附带了具有 Linux-3.12.10-ti2013.12.01内核的开发环境

 我遵循了 WL18xx 平台集成指南、在内核选项修改部分中有注释

 "如果缺少 CONFIG_WL12XX_PLAND_DATA 等内核开关、则可能是内核中缺少与 WL127x 芯片组相关的部分、应应用补丁。"

 在 myir_ricoboard_defconfig 中、未定义 CONFIG_WL12XX_platform_data、因此我假设需要修补内核

 任何机构能否告诉我在哪里可以找到 Linux-3.12.10-ti2013.12.01内核的必要补丁? 或者、是否不需要修补此内核?

此致

 Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronny、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 Linux 内核和文件系统是否基于某些 TI SDK 版本? 如果、那么使用哪一个?
    一种选择是使用 WL8构建脚本构建 WL8模块和文件系统组件。 您可以使用8.7R1或 R2、构建脚本会将 WL8驱动程序反向移植到3.12内核。 请查看此链接:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我换用了 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.03.00.04并为我的板制作了新的 dts

    我遵循了 WL18xx 平台集成指南、WL18xx WiFi 构建流程和 WL18xx 系统构建脚本 wiki 页面

    我有一个正在运行 Linux 内核、但在启动时看到消息"mmc0:Error -110 while initializing SDIO card"

    WL1835MODCOM8B 板已插入 WL18XXCOM82SDMMC 板。

    MMC 信号通过约50cm 的 FFC 电缆从 RicoBoard 的 Micro SD 卡连接器连接到 WL18XXCOM82SDMMC 板上的 SD 连接器。

    Micro SD 卡连接器连接到 mmc0引脚 D1、D2、C1、C2、B2、B1和 R25

    WL18XXCOM82SDMMC 板上的跳线设置为从 SD 连接器获取3V3 (3V3和1V8指示灯 LED 亮起)

    在附件中、您可以找到我当前的 DTS 文件、.config 文件和 bootlog

     是否有检查 MMC 硬件连接的方法?

     误差-110是什么意思?

     我的 DTS 文件和.config 是否正常?

    e2e.ti.com/.../am437x_2D00_myir_2D00_ricoboard_5F00_wl8-_5F00_dts.txte2e.ti.com/.../MyCurr_5F00_config.txte2e.ti.com/.../startuplog_5F00_UART5_5F00_Removed.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、-110表示 SDIO 事务超时。 我将向我们的系统专家咨询任何建议的 SDIO 连接测试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    对于全速 SDIO 总线、50cm FFC 过长。

    我建议降低 MMC 速度、以查看是否会超过您的超时错误。 我会第一次尝试使用1MHz 速度。 添加到设备树中的 MMC 节点

    最大频率=<1000000>;

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了将适配器安装到 MMC/SD 端口中、您还在外部连接两根导线吗?

    WLAN_ENABLE:GPIO3_2

    WLAN_IRQ:GPIO3_1

    从 wlan_enable 的.dts 文件:

    /*此板的 WLAN_EN GPIO -组3、PIN2 */
    GPIO =<&GPIO3 2 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    使能端高电平有效;

    对于 WLAN_IRQ:

    wlcore:wlcore@0{
    兼容="ti、wl1835";
    reg =<2>;
    interrupt-parent =<&GPIO3>;
    中断=<1 IRQ_TYPE_EDGE_RISING >;
    };

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    是的、这些导线也已连接。
    但我的问题似乎与内核配置和根文件系统有关
    我开始单独的线程来解决这个问题
    请参阅链接
    e2e.ti.com/.../2332256

    此致
    Ronny