This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:哪种配置适合我的要求?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3120MOD, CC3120MOD, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631645/boostxl-cc3120mod-which-configuration-is-appropriate-for-my-requirements

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC31XXEMUBOOST

大家好、

 BOOSTXL-CC3120MOD 开发板中有3种配置。

我想评估 CC3120MOD 与外部 MCU 的兼容性。

购买开发板 BOOSTXL-CC3120MOD + CC31XXEMUBOOST 是否足够?

或者、我需要在 任何情况下购买 MSP-EXP432P401R?

谢谢、
Shalaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalaka、

    如果您不想将 MSP432用于开发(您将使用另一个 MCU)、那么只需购买 BOOSTXL-CC3120MOD + CC31XXEMUBOOST 即可。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    因此、为了使用我的外部 MCU 评估 CC3120MOD Wi-Fi 模块、我能否轻松地从该演示板接线以承载 MCU?

    谢谢、
    Shalaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalaka、

    主机 MCU 是您的外部处理器。 您需要在处理器中创建代码、而此代码需要控制 CC3120MOD。 与模块进行通信的示例应用是 SimpleLink 驱动程序。 此驱动程序需要移植到您的主机 MCU 平台。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我对该演示板的订购有疑问。

    在订购- CC3120MOD-EMUBOOST 时、会显示"the item is no longer available "。
    这意味着什么?
    TI 已停止生产或暂时不可用?

    谢谢、
    Shalaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalaka、

    我不知道为什么 CC3120MOD-EMUBOOST 不可用。 但出于您的目的、您可以购买 CC3120-CC31XXEMUBOOST。 它甚至是最便宜的选择。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    CC3120MOD-EMUBOOST 和 CC3120-CC31XXEMUBOOST 有何区别?

    谢谢、
    Shalaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalaka、

    MOD 与 QFN、对于 Booster Pack 的使用没有什么重要意义。

    1月