请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好。
在我运行 AWS SDK (SimpleLink CC32XX SDK AWS IoT 插件)以成功连接 AWS IoT 并尝试 SimpleLink-CC3220-SDK-HomeKit-Plugin 之前、它可以正常工作。
最近、我想 将 AWS IoT 插件(aws_cc3220_1_10_00_07)与 HomeKit-Plugin (hap_cc3220_1_40_00_06)相结合、让 CC3220SF LaunchPad 支持 Alexa 和 Siri 语音控制。
有经验吗?
今天、我尝试在 AWS shadow_sample 演示的 main 函数中为 HAP 服务器创建一个线程、并将\hap_cc3220_1_40_00_06\source 添加 到如下项目中。
但会产生一些误差。
看起来 CCS 无法 找到 hap(HomeKit 附件协议 ) API,例如 MFiAuth 设置 Device()、HAPEngine_init()…… 导致构建失败。
如何解决此问题?
感谢您耐心等待我。