This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:是否有办法使用存储的配置文件手动启动 WLAN 连接?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631776/cc3100-is-there-a-way-to-manually-initiate-a-wlan-connection-with-a-stored-profile

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我们有一个用例、使用 CC3100/CC3120有时连接到 WLAN、有时仅在收发器模式下广播数据包。 因此、我们不希望器件在退出休眠状态时自动尝试连接到 WLAN、我相信、如果启用了快速连接策略、就会发生这种情况。 理想情况下、我们希望存储要连接到的 WLAN 的配置文件、并使用快速/自动连接策略(因为我们的设备通常不会移动很多)、但要手动触发 WLAN 连接过程。 这是可行的、还是我们必须始终手动连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这些配置文件专为与自动和快速连接策略一起使用而设计、因此它们不适合与 WlanConnect 等手动连接调用一起使用。 手动连接的最大障碍是、对于安全选择、应用程序代码无法访问存储的配置文件的密码。

    您可以在启动时或休眠之前关闭自动和快速连接、并且仅在您要连接存储的配置文件时才打开连接策略。 否则、您必须自行处理和存储 AP 凭据、并每次将其传递给 WlanConnect、但必须自行处理加密和安全风险。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Sarah -它的工作很棒!