This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:有关封装规格的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631138/wl1837mod-questions-about-package-specification

器件型号:WL1837MOD

您好!

我将查看 Wl1837MOD 数据表修订版 H

我对 WL1837MOD 封装有一些疑问。 第6页的资料(图4-2和图4-3 )与第45和46页的资料似乎不一致。 此外、第6页图4-3上的焊锡膏模版似乎比图4-2中指定的焊盘尺寸小得多。

以下是一些具体问题:

图4-3中的焊锡膏模版为何比图4-2中的焊盘图小得多。 例如、角接地引脚的焊盘尺寸为0.75x0.75mm、但同一焊盘的阻焊层尺寸为0.525x0.525mm。 这两者的尺寸通常不会更接近?

图4-2中的阻焊层限定为0.03mm。 但是、在第45页、它被指定为0.05mm 左右。 这是什么?

在第46页、详述了 A、它规定焊锡膏为0.713mm、但在第6页、它显示为0.525mm。

4.第6页上指定的封装是否与第45和46页上指定的封装不同? 我注意到这两者之间的角到角尺寸不同。 我找不到有关 MOC0100A 的任何信息。

我们已经准备好电路板设计、但它将暂停、直到我们得到有关这些问题的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我对拖延表示歉意。 我们正在更新数据表、您要使用的信息是第45页和第6页的内容。 在下一个版本(几周内)中、我们将删除图4.2和4-3。 因此、后面要介绍的正确信息是数据表末尾附近的 MOC0100A 封装信息。

    谢谢、

    Riz