This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:WLAN 站示例故障入门-连接策略?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631722/cc3100boost-getting-started-with-wlan-station-example-failing---connection-policies

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMCC3100

您好!

我正在尝试获取 CC3100的示例代码-开始使用运行的 WLAN 站、无法确定代码有什么问题。 我的印象是,这通常是开箱即用的。 我正在将其附加到 Tiva C TM4C123GH6PM 上。

我将问题向下追溯到以下函数:

RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、0、 1)、NULL、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

main.c 中从此函数返回的 RetVal 为-7、这会导致器件发生错误并永久循环。 什么会导致该函数返回 -7? 奇怪的是、当我第一次运行它所起作用的示例时(尽管由于此不起作用、我无法找到其他错误)。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们仅支持 TM4C123GXL LaunchPad 以及 CC3100 SDK 中提供的主机驱动程序、因此您可能需要对其他主机进行更改。 您运行的时钟速度是多少? 您是否正在使用定制板? 我无法识别任何具有该器件的评估板。

    此致、
    Sarah