This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL18xx 校准过程

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631231/wl1801mod-wl18xx-calibration-process

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODWL1837MOD

尊敬的 TI 专家:

 

我想知道 WL8校准过程。

 

数据表中包含以下说明

•唤醒时、WiLink 8模块在2.4GHz 频带中心执行整个校准序列。

•建立链路后、会定期(每5分钟)在调谐的特定通道上执行校准。

 

1。

请告诉我们整个校准序列的含义是什么?

我想知道在唤醒时执行了什么校准处理?

这是频率调优、TX 功率级别还是等…μ A?

 

2.

您还想告诉我们、定期校准(链路建立后每5分钟一次)做了什么?

校准处理是否与 WAKEUP 相同?  如果是、这是否意味着每5分钟消耗850mA 峰值电流?

如果不同、请告诉我有何区别。

 

感谢你的帮助。

 

此致、

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu-San。
    - WiLink8在唤醒时针对 Tx 功率、Rx 增益等执行校准。 它在所有通道上执行。
    -当 WiLink8连接到 AP 时,它每5分钟在服务信道上执行一次类似的校准,每20分钟在非服务信道上执行一次类似的校准。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、

    感谢您的回答。 我基本上理解您的意见。 但是、请允许我询问客户提出的其他一些问题。

    1关于功率校准、我们的客户认为 WLAN 模块通常在制造时进行校准、因为可能会输出比正常使用更高的功率信号。
    因此、如果在唤醒时和正常运行期间完成校准、他们担心在正常运行期间可能会输出高于稳压定义的值的功率。 请您告诉我们对他们的疑虑有何评论?

    #2关于周期性校准、这是否意味着它与唤醒校准相同、并且也进行了功率校准?
    我们的客户认为定期校准仅用于频率调整。 因此、请让我确保在建立 AP 连接后再次执行哪种校准。

    3关于850mA 电流、是否可以告诉我们它需要多长时间以及输出了多少个脉冲?

    我很抱歉再次提出要求,但非常感谢你的评论。

    此致、
    Nobu Arai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu-San、

    1.我们在制造过程中一次性创建配置文件(wl18xx-conf.bin)。 此配置文件是使用 INI 文件作为输入创建的,此 INI 文件取决于模块,例如 WL1835MOD、WL1837MOD。 此文件具有多个射频参数,因此我们可以通过法规认证。 此配置将传递到固件、并根据这些参数进行校准。 只要产品是根据我们的设计指南设计的,并且我们使用正确的 INI,产品就应满足法规要求:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    2.校准针对射频和模拟链。 它定期执行、以消除温度变化造成的损失等

    3.850mA 是峰值电流。 平均电流应远小于此值。

    谢谢
    Saurabh