This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:蓝牙启动行为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631139/wl1837mod-bluetooth-boot-up-behavior

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL18XX-BT-SP

大家好、

我有一位客户在其当前系统中使用 WL1837MOD、但其配置与硬件集成指南中指定的配置稍有不同。 他们将在下一个修订版中修复该问题、但现在他们需要了解以下情形中的行为:

即使我们未使用蓝牙功能、我们也已将 BT_EN 引脚连接到模块上的高电平。 根据所附的集成指南,第15页指出:

 

“一旦 BT EN 置为高电平,存储在 ROM 中的 BT FW 开始执行,在此期间,RTS 驱动为高电平以防止 HCI 事务处理,并且不会干扰设备启动,一旦 FW 完成启动过程,RTS 线路在大约100ms 后变为低电平”

 

我们不使用器件的 BT 功能、也不会从我们的操作系统加载任何用于 BT 的驱动程序。 遗憾的是,我无法访问 WiLink 芯片组中 BT 模块的 UART 引脚。 这里有几个问题。

    • 从复位开始、如果驱动程序/配置未加载到 BT 模块、则 BT 模式是什么?
    • 如果 UART 未连接、BT 模块是否会在复位后进入睡眠/休眠状态?
    • 我查看了随附的 WiLink 模块用户指南、第5.1.1.6节显示了默认情况下禁用的深度睡眠模式。 问题是、如果 BT_EN 引脚为高电平并且 WiLink 从复位状态退出并且 BT 侧的 UART 未连接、则 BT 模块的预期行为是什么。 由于我们将 Wi-Fi 驱动程序/配置文件加载到 WiLink 中、这似乎可以正常工作。 我们将在下一个版本中保持 BT_EN 引脚为低电平。  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    [引用用户="Brian Antheunisse"]

    我们不使用器件的 BT 功能、也不会从我们的操作系统加载任何用于 BT 的驱动程序。 遗憾的是,我无法访问 WiLink 芯片组中 BT 模块的 UART 引脚。 这里有几个问题。

      • 从复位开始、如果驱动程序/配置未加载到 BT 模块、则 BT 模式是什么?

    [/报价]

    如果未使用 BT、则必须首先启用它。 由于在这种情况下 BT_EN 连接到逻辑高电平、因此它不会遵循数据表中所述的正确 BT 上电序列。 因此、在这种情况下、如果您将 BT_EN 连接到高电平、则 BT 将处于未知/不稳定状态。

    [引用用户="Brian Antheunisse"]

      • 如果 UART 未连接、BT 模块是否会在复位后进入睡眠/休眠状态?

    [/报价]

    否 必须在 BT IP 进入睡眠或低功耗状态之前加载 initscript/service-pack (WL18xx-BT-SP)。 但如上所述、BT_EN 未遵循正确的上电序列。 因此加载 initscript/service-pack 也会失败。

    [引用用户="Brian Antheunisse"]

      • 我查看了随附的 WiLink 模块用户指南、第5.1.1.6节显示了默认情况下禁用的深度睡眠模式。 问题是、如果 BT_EN 引脚为高电平并且 WiLink 从复位状态退出并且 BT 侧的 UART 未连接、则 BT 模块的预期行为是什么。 由于我们将 Wi-Fi 驱动程序/配置文件加载到 WiLink 中、这似乎可以正常工作。 我们将在下一个版本中保持 BT_EN 引脚为低电平。  

    [/报价]

    SWRU442第5.1.1.6节中提到的深度睡眠仅适用于 WiLink 器件的 BT IP。 它独立于任何 WLAN 活动(或缺少活动)。

    此致、

    Vihang