This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:具有 STM32F7发现的 CC3100 BoosterPack UART/SPI 连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631421/cc3100boost-cc3100-boosterpack-uart-spi-connection-with-stm32f7-discovery

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST

您好!

我需要通过 SPI 或 UART 从与 CC31XXEMUBOOST 连接的 CC3100BOOST 上的 STM32F7发现板接收数据。

我是否仍可以将 CC31XXEMUBOOST 保留为主机、或者是否需要移植代码并仅将 STM32F7发现用作主机?