This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何连接 I2S MEMS 麦克风

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630720/cc3220s-launchxl-how-to-connect-a-i2s-mems-microphone

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!
我目前正在使用 CC3220S 进行新设计。
我希望执行的任务之一是测量单个 MEMS 麦克风的音量。
CC3220S 数据表文档有一个 I2S 外设接口、
我想知道它是否可用于连接 ICS-43434等。
应该连接 McASP/I2S 引脚的哪些引脚?
是否有一些可用的示例?

我还有一个 CC3220S-LAUNCHXL 板、我想用它进行测试...


此致、
萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、

    SDK 中没有用于处理来自数字麦克风的数据的驱动程序。 但是、该接口应兼容。 有关 I2S 外设的详细信息、请参阅 CC3220技术参考手册。

    根据 ICS-43434数据表、您只需要从 CC3220到麦克风的以下连接。

    CC3220 ICS-43434
    BCLK (McACLK) SCK
    FS (McAFS) WS
    DIN (McAR0) SD

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否详细说明一下您在关于缺少驱动程序的陈述中的含义? 我猜您是指驱动程序来"处理"从 I2S 接口读取的数据?

    我是否正确地说 SDK 中提供的 I2S API 可用于读取数据块? (当然要初始化 I2S 等)

    此致、

    萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salvatore、

    这正是我的意思。 有一个用于从 I2S 接口读取数据的驱动程序。 请将其用作参考。
    但是、由于 CC26xx 器件具有专用的数字麦克风驱动器、因此在数据被读取后无法对其进行处理。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ben。
    我将开始实验我在这里得到的样本。
    如果有人对结果感兴趣、我会将其发布在这里。
    此致、
    萨尔瓦托雷