This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:SDIO 4位数据传输模式

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631030/ccs-cc3200mod-sdio-4-bit-data-transfer-mode

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

它在 SDIO 4位数据传输模式的某个实现示例中存在?

我的意思是相同的

CC32xx SDHost FatFS.pdf

但使用4位 SDIO。

非常感谢

再见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maurizio -
    CC32xx 器件支持 SDIO 的1位模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我知道 CC3200只有1线接口。
    我看到它是否有支持 SDIO 4线的库。
    当然、它将是一个软件库、因为 CC3200仅支持1位模式。
    再次感谢您的支持。
    再见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这个"软件 SDIO"的性能将低于 CC3200中可用的1位硬件 SDIO。 如果1位 SDIO 时钟为20MHz、则可以传输高达20Mbit/s 的数据(我没有对 SDK 中 SDHost 示例的说明、但据我所记得、这接近于最大可用速度)。 为了在软件中获得相同的速度、您需要在不到4个时钟周期内处理每个数据位(请记住、CC3200内存控制器在每个已执行指令之前插入一个等待周期-因此实际上您有2条指令/位)。 我甚至不想估计 GPIO 的性能-"软件 SDHost"将消耗所有处理器资源、并且性能仍然比内置的硬件解决方案差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。
    我提出请求的原因是、我的最终客户要求我根据硬件 SDIO (我是指 CC3200中提供的硬件 SDIO)加快实际实施的传输速率: 另一个人过去写过应用软件、现在我必须提高 SD 卡的速度性能(读/写)、现在客户不满意。
    如果我理解得好,您告诉我,我应该将注意力集中在任何延迟或 SDIO HW 例程执行得不好的问题上,而不是在不确定的情况下搜索更好的 SW 4线模式性能?
    感谢您的支持、抱歉我的英语很差。
    再见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、尝试在现有代码中找到瓶颈、但首先尝试估算当前性能并将其与文档进行比较-您应该期望大约9、4 Mbit/s 的读取值和大约3 Mbit/s 的写入值、请参阅技术参考手册 www.ti.com/.../swru367c.pdf SDHost 部分的"性能和测试"