This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:Uniflash 3.4.1.00012致命:加载引导加载程序时出错。 错误代码:-3

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100, UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630841/cc3120boost-uniflash-3-4-1-00012-fatal-error-loading-the-bootloader-error-code--3

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3100UNIFLASHCC3120

我是第一次尝试使用 CC31xxEMUBOOST 将服务包安装到新的 CC3120BOOST 包上。 服务包来自以下文件:simplelink_msp432_sdk_wifi 插件_1_40_00_02\tools\cc31xx_tools\servicepack-cc3x20\sp_3.4.0.0_2.0.0.0_2.2.0.5.bin。 控制台日志显示:

[17:52:39]开始 getversion 操作。
[17:52:39]信息:>执行操作:连接
[17:52:41]信息:设置中断信号
[17:52:42]信息:检测用于器件复位的 FTDI
[17:52:43]信息:连接成功
[17:52:43]信息:获取存储列表
[17:52:43]信息:>执行操作:getversion
[17:52:43]信息:正在读取版本信息
[17:52:43]信息:>引导加载程序版本:3.0.1.1
[17:52:43]信息:>执行操作:断开连接
[17:52:43]返回操作 getversion。
[17:55:45]开始 ServicePackProgramming 操作。
[17:55:45]信息:>执行操作:连接
[17:55:47]信息:设置中断信号
[17:55:48]信息:检测用于器件复位的 FTDI
[17:55:49]信息:连接成功
[17:55:49]信息:获取存储列表
[17:55:49]信息:>执行操作:ServicePackProgramming
[17:55:49]信息:服务包文件的路径:
C:/ti/simplelink_msp432_sdk_wifi_plugin_1_40_00_02/tools/cc31xx_tools/servicepack-
cc3x20/sp_3.4.0.0_2.0.0.0_2.2.0.5.bin
[17:55:49]信息:正在读取版本信息
[17:55:49]信息:检测到 CC3100R 器件。
[17:55:49]信息:NWP/MAC/PHY 来自 Service Pack 的版本:
[17:55:49]信息:NWP 补丁版本:2.2.0.2
[17:55:49]信息:Mac 补丁版本:1.2.0.2
[17:55:49]信息:PHY 补丁版本:1.0.3.23
[17:55:49]信息:正在读取版本信息
[17:55:49]信息:器件 CC3100 ES1.21
[17:55:49]信息:正在读取版本信息
[17:56:04]信息:下载完成
[17:56:20]严重:加载引导加载程序时出错。 错误代码:-3
[17:56:20]信息:下载大小为22506的文件"/sys/servicepack.ucf
[17:56:23]错误:关闭操作失败
[17:56:23]信息:>执行操作:断开连接
[17:56:23]操作 ServicePackProgramming 返回。

显然、getversion 已经工作、但 Service Pack 编程却没有工作。 如果收到有关我做错或根本不做的事情的反馈、我将不胜感激。