This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:在 CC3220 &放大器中运行代码的位置;有源天线测试公司建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3220R, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630962/cc3220-where-to-run-code-in-cc3220-active-antenna-test-company-recommendation

器件型号:CC3220

你(们)好

CC3220集成了256KB RAM。 它是应用程序的纯 RAM、还是像 CC3200那样下载代码并执行代码?

2.您能否推荐一家可以进行主动测试的天线公司? 我知道的几乎只能进行无源测试。 更喜欢 在中国找到。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3220有三个不同的版本- CC3220R 和 CC3220S 在存储器方面是相同的、它们有256KB RAM (引导加载程序使用大约16KB、因此240 KB 可供用户使用) 与 CC3200类似-代码从板载串行闪存加载到此 RAM 中并从此处执行。


    CC3220SF 具有额外的1MB 片上闪存、可用于应用程序代码-引导加载程序将应用程序映像从板载串行闪存加载到片上闪存(如果片上闪存已包含应用程序、则跳过此步骤)、 整个256 KB RAM 可用于数据、无需数据和代码共享。


    尽管如此、我认为这个片上闪存比 RAM 慢-如果从 Cortex-M4上 SRAM 执行的代码每条指令产生1个等待状态、那么闪存访问似乎需要两个等待状态、从而使执行速度减慢3倍-请在这里查看我的基准测试结果: e2e.ti.com/.../2319642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    有一点澄清。 Bootlaoder 使用的 RAM 较低的16KB、但该存储器可用于运行时变量或代码中的堆栈。

    1月