This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:cc3220mod

Guru**** 2556980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630492/cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

已经制作了 cc3220mod 定制板。 我可以连接到我的定制板、它读取 cc3220sf、但当我尝试对映像进行编程时、它会显示错误  "

操作失败:FS_programming 错误:RET:-10317、EX_ERR:4071 - FS_ERR_FAILED_WRITE_NVMEM_HEADER "。 请帮帮我们  
谢谢  
Karan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    您正在尝试编程哪些内容? 您是否仅使用 Service Pack 进行了测试?

    谢谢、
    本·M